This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5731M:TAS5731M约31-VREG引脚对地短路问题

Guru**** 2538740 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5731M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/591005/tas5731m-tas5731m-about-31-vreg-pin-is-shorted-to-ground-issue

部件号:TAS5731M

大家好,

客户正在使用 TAS5731M。他使用2.1 支持(2×SE + 1×BTL)。 扬声器为2×4欧姆/15W + 4欧姆/30W。  PVDD为16V。

AVDD和DVDD都是3.3V。 调高音量后,31-VREG针脚对地短路。 附件是HIS原理图和PCB文件。

对于客户的问题,您能否提供一些建议? 原理图和PCB是否正确?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

e2e.ti.com/.../sch.pdfe2e.ti.com/.../PCB.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,

    有人能提供一些建议吗? 客户正在等待我的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey!
    Shawn Zheng可以帮助你解决这个问题。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:
    我查看了SCH,但没有发现明显的问题。 您还可以向我发送您的注册配置文件吗? 根据您的描述,当电压过低时,没有问题,VREG引脚上的电压为3.3V,对吗? 导致此问题的卷数是多少? 在这种情况下,VREG引脚上的电压为0V,对吗? 发生此问题时,输出信号如何? 能否向我展示示波器屏幕截图? 发生此问题时,PVDD是否仍为16V? 故障针脚上的电压过高或过低?