This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3112D1:检查SCH

Guru**** 2392095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/591596/tpa3112d1-check-sch

部件号:TPA3112D1

大家好,

请帮助检查以下SCH,音频未输出。 Tks~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Huixin,

    能否检查针脚1 SD上的电压? 如果将SD设置为低电压(小于0.8伏),则输出为Hi-Z;如果将SD设置为高电压(大于2伏),则启用输出。 因此,在播放音乐时,SD针脚上的电压应高于2V。

    如果 SD处于高压状态, 请拆下D8 并测量针脚2上的电压故障。 如果故障为低,则表示存在DC检测故障或OC故障。 检查输入信号, 看是否有大直流电。 并检查输出电路,查看是否存在短路。 确保引脚14 (AVCC)上的电压处于高位。