This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5711:MCLK

Guru**** 2350430 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5711
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/591485/tas5711-mclk

部件号:TAS5711

数据表说明:时钟部分使用MCLK或内部振荡器时钟(当MCLK不稳定,超出范围或不存在时)来产生内部时钟(DCLK),该时钟以512秒的频率运行PWM开关频率。

这意味着我们可以在没有MCLK的情况下使用串行控制接口?

如何使用内部振荡器?

我们的系统中没有ADC或MCU,使用 来自CSR8670的I2S输入,我们使用扩展囊性来创建TAS5711的时钟,但似乎不能很好地工作。

希望你们能给我们建议,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否收到了有关您的问题的反馈?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    TAS5711不是设计为在没有MCLK信号的情况下播放的。 但是,TAS5711可以支持BCLK/SCLK和MCLK的相同时钟信号,用于44.1 kHz和48 kHz的采样频率。 然后,您可以将BCLK/SCLK引脚与MCLK引脚短接,并且只为这两个引脚提供一个时钟。 此解决方案是否适合您?

    请参阅 此维客页面 以了解更多详细信息

    此致,

    Alex