This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5754M:我们是否可以支持具有单TAS5754器件的2.1通道输出(立体声高音扬声器+单声道低音扬声器)

Guru**** 2350460 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5731, TAS5721, TAS5754MDCAEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/591006/tas5754m-can-we-support-2-1ch-output-stereo-tweeter-mono-woofer-with-single-tas5754-device

部件号:TAS5754M
主题中讨论的其他部件:TAS5731TAS5721

您好,先生:

我们是否可以通过单TAS5754器件(如TAS5721和TAS5731)支持2.1CH输出(立体声高音扬声器+单声道低音扬声器)?

谢谢,此致,

陈耀恩
2017年25月04日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Wayne! 遗憾的是,TAS5754是双芯片解决方案doe 2.1。 罗伊会给你一些选择。谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wayne:

    是, TAS5754的HybridFlow 2支持2.1CH输出。 该应用需要两个器件(TAS5754MDCAEVM就是这样做的)。

     请参阅随附文件第12页了解更多信息detail.e2e.ti.com/.../slau577a.pdf

    谢谢!

    此致,

    徐耀华

    德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wayne:

    我建议您看一看此TI设计。

    Andy