This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:同轴输入引脚

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/590947/pcm9211-coaxial-input-pins

部件号:PCM9211

您好,

我了解当不使用同轴输入且未提供VDDRX时,RXIN0和RXIN1应连接至GND。 原因如下。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers/audio_amplifiers/f/6/t/59.0264万
https://e2e.ti.com/support/data_converters/audio_converters/f/64/t/32.9626万

但是,我们的客户在数据表第20页的表1中发现,同轴输入引脚在重置时输出'H'。  我怀疑RXIN0和RXIN1属于正常数字输入。 请告诉我们当未提供VDDRX且/RST引脚为'L'时,RXIN0和RXIN1的行为。

此致,

Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ito-san,

    感谢您的提问。 如果未提供VDDRX,RXINx输入在任何/RST条件下均具有'L'电平。

    如您所述,当提供VDDRX且/RST=L时,这些引脚设置为'H'级别

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师