This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:左声道没有声音

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/591260/tlv320aic3204-left-channle-no-sound

部件号:TLV320AIC3204

我有一位客户使用TLV320AIC3204 来执行耳机应用 ,当产品发布到markert时,由于左声道没有声音,最终客户退回了其中一些应用。

我们进行了ABA测试,IC出现无声音问题。

我们已 将有缺陷的样品发送给FA两次, 但结果正常,即X射线,工作台测试...

无论如何,我的客户发现寄存器值影响左声道无声音问题。

他们将第1页的0xA值从0x3B更改为0x00,然后lefe通道将正常。

0x30->右/左声道有声音,但 有噪音

0x00->右/左声道有声音, 无噪音

0x38->右/左声道有声音,但 有噪音

 0x08->右/左声道有声音,但没有声音

 

0x0B->右声道正常,左声道无声音

0x3a->右声道正常,左声道无声音

0x3B->右声道正常,左声道无声音

0x7B->右声道正常,左声道无声音

 

所以 我猜LDAC->LDOIN内部是坏的,LDAC只能 由AVDD启动。

你有什么建议吗? 谢谢。

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    欢迎使用E2E,感谢您对我们产品的关注。

    如果AVDD和DVDD是由内部LDO生成的,我们建议使用LDOIN电源。 否则,我们建议使用AVDD作为耳机电源。 LDOIN必须受到良好的监管。 特别是当它用作电源时。 是否可以为客户的应用程序将第1页/注册10配置为0x00? 客户是否对此有任何限制?

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Luis:ñ a

    原因客户可以在其批量生产产品中将其配置为0x00。

    但我担心,如果LDOIN不好,为什么正确的信道总是正常?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    这可能与AIC3204中的附加配置有关。 是否可以提供整个寄存器配置以验证这是否与寄存器设置相关?

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.