This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3212:具有卷更改的TLv320aic3212 I2S输入路由至I2S输出

Guru**** 2814735 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3212, TLV320AIC3262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/590580/tlv320aic3212-tlv320aic3212-i2s-input-routing-to-i2s-output-with-volume-change

部件号:TLV320AIC3212
主题: TLV320AIC3262中讨论的其它部件

尊敬的先生:

AIC3212提供了3个I2S I/F 请问您是否可以调整I2S输入的音量,然后将其路由至另一I2S端口输出?

实际上,我需要 一个DAC来支持模拟输出和一个I2S输出,并通过例如I2C/SPI进行音量控制

如果AIC3212不能,哪种解决方案可以实现?  Tks~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Terry,

     

    我认为在TLV320AIC3212中不能更改数字接口之间的音量。 可能具有可配置miniDSP (如TLV320AIC3262)的部件能够实现此功能。  我已经向我的同事询问了这一要求,他应该能够提供更多有关这方面的信息。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Terry,

    如Diego所述,此功能只能通过可配置的miniDSP来实现。 TLV320AIC3262将是最佳解决方案。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.