This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIT4096:问一下SPDIF支持

Guru**** 2352880 points
Other Parts Discussed in Thread: DIT4096, DIT4192
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/589535/dit4096-asking-fort-he-spdif-suppot

部件号:DIT4096
主题中讨论的其他部件: DIT4192

大家好,

DIT4096是否支持I2S至SPDIF转换器?  SPDIF是产品规格的5.1 输出。

谢谢!

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,
    请提供帮助吗?

    谢谢!
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,SHH,

    我的同事最近不在办公室。 因此,这些答复被拖延了。

    遗憾的是,DIT4096不支持I2S至SPDIF转换器。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luis,

    我能否向您确认以下信息?

    http://www.ti.com/lit/ug/sleu078/sleu078.pdf

    请参考旧EVM第6页结构图。 (EVM适用于其他音频IC,目前不可用)

    DIT4096似乎可以支持I2S至SPDIF?

    如果没有,我们是否有解决方案?

    谢谢!

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,SHH,

    很抱歉回复太晚。 我不在办公室。 您的信息似乎是正确的。 DIT4096和DIT4192可以将I2S转换为SPDIF,如以下线程中所述:

    e2e.ti.com/.../41.0813万

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.