This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5711:TAS5711设备ID寄存器

Guru**** 2350460 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5711
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/590366/tas5711-tas5711-device-id-register

部件号:TAS5711

您好,专家,

关于TAS5711 0x01设备ID代码。 哪一个是正确的? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jerry:

    表4中的0x70初始化值应正确。 对于表6,不包括脚注"(1)默认值为粗体。"(不同于表5和表7,其中包含了默认值),表示所示值不是默认值。

    此致,

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    谢谢,我将应用TAS5711EVM读取它。 谢谢!

    顺便说一下,我看到了一些E2E记录,TAS5711不支持4欧姆BTL*2,但我的客户是12V输入,它支持5W+5W吗? 或者4欧姆输出功率建议的12伏电压是什么。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jerry:

    正确。 如果您查看数据表中的推荐工作条件表,BTL模式的最小负载为6欧姆,因此我不建议使用带有4欧姆BTL的5711。 您可以在4欧姆负载的单端模式下使用5711,但THD在5W时将达到10 % (数据表中有SE模式下4欧姆的图表)。

    此致,

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    我已阅读TAS5711 DeviceID,它是00h。 是否可以再次检查?