This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5782M:封装主体尺寸

Guru**** 2350460 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5782M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/591092/tas5782m-package-body-dimension

部件号:TAS5782M

您好,

对于TAS5782M数据表第126页上提到的"车身尺寸不包括模具毛边或凸出量不超过0.15 ",我感到有点困惑。
因此,请您参考以下问题并就包装的车身尺寸向我提供建议吗?

e2e.ti.com/.../1106.TAS5782M_5F00_Package_5F00_Body_5F00_Dimension.pdf</s>5782

此致,
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kato-San,

    TAS5782模具闪存或凸起尺寸的误差范围不超过0.15 mm ,因此表示0.15 mm 是可能的模具闪存或凸起的最大尺寸,并不总是存在。
    对于Q1,每侧模具闪光或突出量不超过0.15 mm。
    对于Q2,整体典型车身尺寸为12.50 mm ,可能有0.15 mm + 0.15 mm 模具闪存或凸出量(最大值)。

    谢谢!
    Matthew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Matthew San,

    感谢您的及时回复。
    我明白了。

    此致,
    加藤