This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:此ADC所需的时钟信号

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/590717/tlv320adc3101-the-clock-signal-need-for-this-adc

部件号:TLV320ADC3101

您好,

我想将此ADC连接到TIVA C MCU。 遗憾的是,此MCU没有I2S接口。 因此,我计划使用SPI端口从该ADC接收到MCU的音频数据。

我发现此ADC,MCLK和BCLK中有2个时钟信号。 我将SPI时钟引脚连接到BCLK,并且我想物理跳过MCLK信号。 这是因为该ADC的数据表中提到可以从BCLK生成内部时钟源。

但是,我确认了是否可以在系统设计中跳过MCLK。 我还想知道何时需要同时使用MCLK和BCLK信号。

谢谢!

此致,

陈法兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Franky,

    我们建议使用I²S接口作为我们编解码器的数字音频源,如果没有I²S接口可用,我们有一个关于将I²S编解码器连接到具有SPI接口的主机设备的应用说明,该接口可用作参考:

      

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    感谢您的信息。
    在谈到如何使用SPI作为I2S接口时,我还找到TIVA C的应用说明。 它与此处的应用说明稍有不同。

    我想知道MCLK是否真的有必要,如果我可以支持此ADC芯片的BCLK的话。
    谢谢!

    此致,
    陈法兰