This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1792A:高分辨率相移,从5kHz/192kHz到20kHz/192kHz

Guru**** 2350610 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1792A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/590773/pcm1792a-hi-res-phase-shift-starting-at-5khz-192khz-to-20khz-192khz

部件号:PCM1792A

您能告诉我为什么我一直看到立体声20 kHz正弦波,在48 kHz或96 kHz时,L/R之间没有相移,但同一信号在192 kHz时有~- 37.41°位移。

此外,在不同频率下进行的测试显示以下结果(均在192kHz采样时)...

@ 1kHz,我看到的是- 1.5°相移;@ 5kHz A - 9.36°移位;10kHz A - 28.08°移位

此致,

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jim,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!

    能否提供有关如何测量阶段的更多详细信息? 此相位不匹配是否存在于零件的所有输出中? 我们将对此进行查看,并尽快回复您。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Diego,

    非常感谢您的回复。

    左/右通道之间存在相位差异。
    在双通道立体声设置中测量相位不匹配。 测试显示L和R通道之间的相位差异,仅当以192kHz采样率(1k,5k,10k,15k,20kHz信号)播放文件时才会进行测试。

    我们使用AP ATS-2校准分析仪进行测量。 已使用AP x500分析仪验证了相同的相位问题。
    我们还使用示波器查看波形内相对于左/右通道的相位差异。

    ATS-2在所选频率下为我们提供了左右通道之间的相移程度。

    用96kHz采样测试信号,我们发现,情况并非如此。

    它将显示更大的相移,在176kHz采样时具有20kHz信号;例如- 20kHz/176kHZ采样,~ A 40°位移。

    此致,
    Jim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Diego,

    非常感谢您的快速回复。

    我们使用AP ATS-2和AP x500进行测量。 我们还使用示波器来查看左右通道之间的相位差异。
    AP向我们显示了两个通道之间的相位差异程度,x500也能够显示波形。

    196kHz采样的音频文件通过同轴数字音频电缆输入到我们的设备,然后输入到PCM1792A。

    我们还在PCM1795A芯片上尝试了相同的测试,结果也是相同的。

    任何见解都值得赞赏。

    此致,
    Jim