This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5142:pcm5142 biquad EQ计算

Guru**** 2581865 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/590579/pcm5142-pcm5142-biquad-eq-calculation

部件号:PCM5142

尊敬的先生:

具有迷你DSP的PCM5142可以执行许多功能。 现在,我们希望最终客户可以调节多频段均衡器。

是否有任何软件或GUI (如“TIBQ”)可以创建最终客户所需的设置? 我们只需要将这些设置合并到MCU的代码中,就可以为最终客户获得EQ效果。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Terry,

    如果正在PurePath Studio (PPS)中使用双四联滤波器执行多频段均衡,则可以使用TIBQ工具作为指南;PPS和TIBQ工具中EQ组件的双四联系数计算相同。

    但是 ,如果客户使用PPS的5段图形均衡器模块,我们没有可以用作参考的工具,如TIBQ。 这是因为每个5频段均衡器块的频率固定为10.033万,1000,3300和1万 Hz,唯一可以更改的参数是每个频段的增益。 最终客户可以通过更新为 每个增益参数分配的寄存器来调整5频段图形均衡器块中的增益参数。 有关5频段图形均衡器模块的更多信息,请参阅帮助文件,右键单击PPS中的模块可访问该帮助文件。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师