This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:未使用的RXIN0和RXIN1

Guru**** 2353810 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM9211
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/590264/pcm9211-unused-rxin0-and-rxin1

部件号:PCM9211

您好,

如果不使用同轴输入且未提供VDDRX,RXIN0和RXIN1是否可以浮动或接地?

此致,

Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,伊藤山。

    应将未使用的PCM9211数字输入接地。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Diego-San,

    我接受了您的回答一次,但我们的客户没有接受。 他在数据表第20页的表1中发现,同轴输入引脚在重置时输出'H'。 当VDDRX未提供且/RST引脚为'L'时,他想知道RXIN0和RXIN1的状态。

    此致,

    Akio Ito