This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2005D1:输入电阻器(RI)值

Guru**** 2353800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2005D1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/589960/tpa2005d1-input-resistor-ri-value

部件号:TPA2005D1

您好,

我想问您 一个关于TPA2005的输入电阻值(RI)的问题,如下所示。

q) "建议输入电阻值"的规格为15Kohm (min)。 (数据表第4页,7.3 部分)

       如果使用较低的值,例如1Kohm,将会发生什么情况?

      由于15Kohm是“推荐”值,而不是“绝对”值,我认为(增益>20)不会对TPA2005造成任何损害。

      您会告诉我最小值15Kohm (增益<=20)的含义的原因吗?

      您是否担心音频性能(例如 THD..)?

感谢您的支持。

此致,

     

      

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    请允许我再问您一个问题。
    此问题来自我的客户,我从客户那里获得了其他信息。
    根据客户的说法,输出声音在15Kohm和1Kohm之间似乎没有区别(声音的感觉和质量)。
    他们正在考虑在1Kohm的情况下输出声音不会降级的原因。
    因为在1Kohm的情况下,增益为300,信号将在设备内部饱和...

    我想了解你对这种现象的看法。
    感谢您的支持。
    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,铃木山,

    我认为,如果增加收益,有两个问题。
    一种是输出偏移电压,当断言/断路引脚过高时,可能会导致弹出噪音问题,因为它与增益成比例。
    另一个是频率响应。
    TPA2005D1可能无法保持音频带宽的频率响应的平面特性。
    因此,我建议对它们进行测量。

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,铃木山,

    此外,请测量导致嘶嘶声的输出电压噪音。

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,铃木山,

    很抱歉耽误你的时间。 这很奇怪,正如您提到的,高增益会导致音频性能下降或使设备输出饱和。
    事实上,应将增益设置为2V/V或更低以获得最佳性能,如果您需要更高的输入信号,则可以使用前置放大器获得更高的信号。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kato-San,

    非常感谢您的友好建议!

    我将与我的客户讨论。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jose-San,

    非常感谢您的回复!
    我明白了。

    此致,