This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5624ADDVEVM:推荐的电源?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5624ADDVEVM, TAS5558

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/590272/tas5624addvevm-recommended-power-supply

部件号:TAS5624ADDVEVM
主题中讨论的其他部件:PMP1.1303万,, TAS5558,TAS5624

三个问题...

1. 您的哪些设计最适合TAS5624ADDVEVM 板?  您的PMP1.1303万高效350W交流/直流电源参考设计看起来是完美的选择,但似乎不适合销售!?

2. 我的最终目标是用它三次放大一个小型单声道扬声器系统。  我相当有信心  TAS5624ADDVEVM 板中的芯片 能够完成此任务,但评估板没有为此配置(2个单端和2个桥接放大器)进行设置。  我是否可以修改主板以测试我所需要的确切内容?或者我是否必须满足于接近,然后设计一个主板以完全满足我的需求?  

3. 我不熟悉tas5558 DCA处理器芯片的处理。  听起来它应该能够满足我的交叉需求... 但会吗?  它是否像Analog的Sigma DSP一样使用Sigma Studio进行编程?

一个小小的背景... 30多年前,我曾经设计和制造功率放大器,主要是出于爱好。  同样的放大器听起来仍然很棒!  然后生活发生了... 30年后,我开始这个项目,重新点燃这些旧设计的火,发现零件已经不再生产了!  所以我开始研究D类放大器和更新的电源以及数字分频器和滤波器等。  这项工作的重点是添加电子跨接器,为一些坐在架子上的旧JBL扬声器...安静地打造完整的动力套件!  结果是我有一些朋友也想更新他们的老发言人。  所以,我们就在这里。 也许这里有一个市场...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James,

    1. PMP1.1303万是参考设计,不可订购。 也就是说,它的设计完全可用,如果需要,您可以制造一个。 当没有更持久的电源时,我们目前在实验室中使用以下方法: www.mouser.com/.../ProductDetail.aspx

    2.该主板仅支持一个PBTL输出或两个BTL输出。 您能否解释一下对单个扬声器进行三次调整的目的? 您尝试支持的功率级别和欧姆负载是多少?

    3. TAS5558的GUI可在线使用,并允许您通过USB配置设备均衡器,音频和音量设置。 如果您愿意,我可以与您分享,您可以尝试一下。 给我发送一封电子邮件到adamsendsky(at) ti(dot)com,我会让您访问。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    2.抱歉我不是很清楚... 我有一个带3个驱动器的单扬声器盒。 低音扬声器,中频和高音扬声器。高音扬声器和中频扬声器的单端配置,低音炮的单端配置。 所有电阻都约为8欧姆。 TAS5558每个通道有七个Biquad滤波器,我希望这将使我获得1100 Hz和3500hz的交叉点,我至少需要24 db/octave。 对于较大的系统,我将使用2个TAS5624芯片,配置为2 BTL和1 PBTL输出。 如果您发现此计划有任何问题,请告诉我。 谢谢,Jim