This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254EVM-K:USB-MODEVM接口板,用于TLV320AIC3xxx以外的其它miniDSP音频平台

Guru**** 2582215 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5122, PUREPATH-CMBEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/589954/tlv320aic3254evm-k-usb-modevm-interface-board-for-other-minidsp-audio-platforms-than-tlv320aic3xxx

部件号:TLV320AIC3254EVM-K
主题中讨论的其他部件:PCM5122PurePath-CMBEVM

您好,

我想使用 USB-MODEVM接口板 除TLV320AIC3xxx之外的其他miniDSP音频平台,如PCM5122。

还是应该选择PurePath-CMBEVM?

我希望能够遵循  TLV320AIC3xxx的应用报告SLAA605A (www.ti.com/.../slau645.pdf)(使用PurePath Studio/Console和 Code Composer Studio),并遵循  PCM5122的应用报告SLAA541 (www.ti.com/.../slaa541.pdf)。

最佳,

Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andre,

    欢迎使用E2E,感谢您对我们产品的关注!

    USB-MODEVM接口板仅与我们的少数音频转换器兼容,例如TLV320AIC310x系列(没有miniDSP),TLV320AIC32x4以及我们的一些ADC和DAC。 因此,为了使用不同的器件,您需要验证它是否具有特定的EVM。 PCM5122有一个特殊的评估套件,您可以在以下链接中找到该套件:

    www.ti.com/.../PCM5122EVM-U

    它可以在PurePath Studio的帮助下进行配置。

    如果您有其他问题或意见,请告诉我。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Luis,

    感谢您的回复。

    我不理解的是,为什么每个PCMxxxx DAC必须有不同的EVM。

    较旧的AIC DAC使用了重新使用 USB-MODEVM接口板。

    它只是一种外形,还是不能使用USB-MODEVM等接口板 ? 还是与Burr Brown DAC的设计有关?

    最佳,

    Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andre,

    PCM器件具有与音频AIC/ADC/DAC不同的配置和行为。 PCM与AIC工具不兼容。 因此,不能将USB-MODEVM等接口板与PCM一起使用。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.