This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5720M:查找音频放大器

Guru**** 2411660 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1754, TAS5720M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/589668/tas5720m-finding-audio-amplifier

部件号:TAS5720M
主题中讨论的其他部件:PCM1754

你好

我们正在使用TI.com上的DA (sigma delta)转换器PCM1754和D放大器TPA2005D

请您帮助我们找到将这两个组件混合在一起的组件吗?

音频输入接口:I2S或SPI

音量控制接口:I2C或SPI或模拟

数字输入逻辑:3.3V

最小采样率:1.9531万采样/秒

采样分辨率:16位

音量控制:以dB分辨率+-1dB为单位

最小VBAT电压:5.6V -40°C

VBAT电压最大值:16V 85°C优于18V 35°C

输出功率1W标称,8欧姆时最大为1,5W

备选输出功率0.5W标称,最大值为1,5W,50欧姆

1W 400Hz的THD - 5kHz最大1 %

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    TAS5720M似乎很符合您的要求,但我希望与您确认以下几点:

    1.您是否有19.531 kHz的采样率? 这似乎不是通用数字,支持的最小值为TAS5720M的44.1 kHz。

    2. TAS5720M的音量控制分辨率为0.5 dB/步长,分辨率高于您的要求。

    谢谢!

    此致,

    徐耀华

    德州仪器(TI)