This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251:TPA3251关于并行应用中的两个器件

Guru**** 2422790 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3251, TPA3244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/590004/tpa3251-tpa3251-about-the-two-device-in-parallel-application

部件号:TPA3251
主题中讨论的其他部件: TPA3244

大家好,

客户希望并行使用两台TPA3251设备。  

TPA3251器件具有主从模式应用程序, 这两台TPA3251器件是否可以 用于并行应用?

如果可以,您能否提供 并行 应用中的两台TPA3251器件的参考原理图? 特别是差分时钟线路是如何连接的?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mickey:

    是的,可以在同一系统中放置多个TPA3251 IC。 为了获得最佳性能,您需要将一个设备置于主模式,其余设备置于从属模式。 这将设置不同的通道间延迟设置,可在TPA3244数据表中看到(请参见表7. 主/从信道间延迟设置(第24页)。

    遗憾的是,我目前没有此应用程序的参考原理图,但它相对简单,因此我可以向您介绍。

    • 在从属设备上,将FREQ_ADJ连接到DVDD

    • 在主设备上,按正常方式连接FREQ_ADJ

    • 将设备的OSC_I/O引脚相互连接。 您可以将OSC主机连接到OSC IOP从机,将OSC离子主机连接到IOC_ION从机(从机1)将OSC IOP主机连接到OSC离子从机,将OSC离子主机连接到OSC IOP从机(从机2)。 TPA3244数据表的表7中说明了这两种配置之间的差异。

    此致,