This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5622A:TAS5622A或

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5558, TAS5624A, TAS5622A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/589102/tas5622a-tas5622a-or

部件号:TAS5622A
主题中讨论的其他部件:TAS5624A,TAS5558

我们正在查看PBTL配置中的TAS5622a或TAS5624A,但我们没有8Ohm...ca的THD+N图形,请与您分享吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andre,

    在8欧姆负载的PBTL中运行与BTL性能非常相似。 唯一的区别是您在与BTL相同的功率级别上使用更多的电感器,因此您可能会看到由于电感器而产生的一些细微差别。  

    您能解释一下在PBTL模式下需要8欧姆吗? 通常,PBTL用于我们需要更多电流的低欧姆负载。 由于PBTL不能为您提供比BTL更多的8欧姆外壳的输出功率,因此您很好奇为什么不使用BTL,并且有两倍的可用通道。  

    此致,

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adam,感谢您的回复。

    在此处查看表单工程师的意见:

    我们希望使用PBTL (双单声道),因为电源变得更易于管理(22V而非32V)。 但根据我们的理解,BTL或PBTL将为您提供8欧姆的相同功率? 通常,PBTL中的功率增加了近2倍

    谨致问候,感谢您的努力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andre,

    由于电流是可用电流的两倍,因此PBTL中的功率高于BTL。 这与较低欧姆负载相关。 客户使用的欧姆负载较高,他们不需要PBTL提供的电流。

    客户尝试在8欧姆时达到的功率水平是多少?

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Adam:

    请参阅此处的回复:

    75瓦,1 % THD+n

    此致

    Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亚当

    在另一个注释上... 关于TAS5558.
    请您帮助解决以下问题:

    我们需要Linux驱动程序。 它们是否随处可用?

    我们还对PurePath进行了贬低...
    但混淆是:它们有3个PurePath软件(控制台3,控制台2和控制台1),TAS5558未列在这3个控制台中。

    您能否获得有关将哪个PurePath控制台软件用于TAS5558芯片的信息?

    再次感谢
    Andre
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andre,

    PPC 1.16 是正确的。 如果您没有访问权限,我可以授予您访问权限。 请发送电子邮件至adamsendsky(at) ti(dot)com。

    此致,

    -Adam