This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5721:请求TAS5721节能信息。

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/589140/tas5721-asking-for-the-tas5721-power-saving-information

部件号:TAS5721

大家好,
客户对系统设计有节能要求。
PVDD为19V。 DVDD为3.3V。
您能否告诉我,在以下情况下,当前TAS5721的消耗量是多少? 我看不到数据表上的数据。

RST =低,
PDN =低,
DR_SD =低


谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,
    请为此提供帮助。

    谢谢!
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH,您好!

    这是PVDD还是AVDD/DVDD的电流消耗吗? 数据表具有在这些条件下18V电压下3.3V电源的电流消耗(将PVDD更改为19V不应改变AVDD电流)。

    如果您正在寻找PVDD,并希望我获取有关EVM的数据,请确认,我可以在工作结束前以19V的电压为您获取数据。 同时,您是否已查看过此内容? e2e.ti.com/.../19.3296万 它具有相同的PVDD电流数据,但电压为24V。

    此致,

    Alex