This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5719:寻求TAS5719 3 I2S设计

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5719

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/589622/tas5719-asking-for-the-tas5719-3-i2s-design

部件号:TAS5719


大家好,
我的客户想要评估TAS5719的3线I2S。
如果未连接MCLK,放大器是否仍然工作?
如果不连接MCLK,则会出现什么问题?

谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH,您好!

    请参阅此e2e帖子 。e2e.ti.com/.../25.3844万

    如果没有MCLK,设备将无法播放音频。 但是,通过选择相同的SCLK和MCLK频率,可以实现3线I2S。

    最佳,

    Alex