This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5719:请求TAS5719数字和模拟groun布局

Guru**** 2519260 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5719

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/589175/tas5719-asking-for-the-tas5719-digital-and-analog-groun-layout

部件号:TAS5719

大家好,

我的客户想评估TAS5719。 对于DVD和PVDD,客户希望了解芯片组内部的模拟和数字电源/接地分离。
您能否提供有关此GND布局的意见?

谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH,您好!

    要确认,这是关于TAS5719的内部布局而不是PCB布局的问题? 我需要检查设计,如果您能提供更多详细信息,这将非常有助于减少前后的工作量。 您提到了电源和接地。 您到底希望我询问哪些节点? (例如 DVDD,DVSS,AVDD等)

    此致,

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

        为什么C15,C15,C18连接到PGND而不是AVSS? 如果它可以将所有GND连接在一起,客户是否仍需要分离2根电源导轨AVDD和DVDD?

    所以客户会喜欢将AVSS和PGND封装到芯片内。

    GND连接的建议是什么? 绑定在一起?

     

    谢谢!

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH,您好!

    PGND用于EVM上的所有接地,因此可以将它们短接在一起。 但是,我想仔细检查一下这方面的设计。

    此致,

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH,您好!

    接着,芯片上的接地是分开的。 但是,它们应该在PCB上短接在一起,如EVM中所示。 一个例外是AVSS,它用于PLL电路。 这可以单独路由。 您还可以看到,这是在EVM上完成的。

    最佳,

    Alex