This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5731M:TAS5731M

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/587357/tas5731m-tas5731m

部件号:TAS5731M

您好,

我们正在为我们正在开发的新项目评估此放大器,但在此之前,我们需要知道一些数据,而这些数据在数据表中找不到,因此如果他们能回答我们的问题,我们将不胜感激。

1) PDN (断电)针脚电压低时,3V3电源的电流比是多少?

我们需要尽快减少+3V3电源。

2)最佳选择是将引脚PDN置于低电平,还是有其他方法可最大程度地减少更快形式的消耗?

我们等待您的回答。

提前非常感谢。

此致

Antonio Jesús ñ o

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Antonio:

    不幸的是,设定PDN低不会改变3.3V电源的电流消耗(它只改变PVDD电流)。 我知道降低3.3V电源电流的唯一方法是降低复位电流,这会使您的电流降低到50 % 周围。 这些值显示在数据表中。

    此致,

    Alex