This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5729MD:请求TAS5729 AVDD和PDN电源序列

Guru**** 2813895 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/586824/tas5729md-asking-for-the-tas5729-avdd-and-pdn-power-sequence

部件号:TAS5729MD



大家好,
客户正在评估TAS5729解决方案。
客户对电源顺序有疑问。根据d/s,AVDD/DVDD/PDN正时处于相同的上升时间。
在AVDD上升之前,客户PCB的PDN引脚上具有262ms的早期高电平。  未观察到杂音。

您对此次序有任何顾虑吗?

AVDD和PDN序列的波形。  

datashseet序列

谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH,您好!

    我正在检查此问题,并将返回。

    此致,

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH,您好!

    如果在所有耗材稳定之前不能保持PDN并重置为低电平,则只要设备仍处于静音状态,就可以提前将PDN设为高电平。 如果提前将PDN设为高电平,并且设备已配置(未静音且未关闭),则可能会发生PoP。

    此致,

    Alex