This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请求TAS5753 PVDD和AVDD/DVDD序列

Guru**** 2353820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/589536/asking-for-the-tas5753-pvdd-and-avdd-dvdd-sequence

大家好,
客户正在使用和评估TAS5753。
PVDD是否可以在AVDD和DVDD之前上升?
AVDD/DVDD由PVDD组成。


谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH,您好!

    一般来说,推荐的顺序是数据表中的顺序。 但是,如果客户无法执行此操作,则只要/reset和/PDN保持低电平,在所有电源稳定之前,首先打开PVDD电源可能不会出现问题。

    此致,

    Alex