This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] tas5342la:审议IVDD,IGVDD

Guru**** 2523200 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/589132/tas5342la-consideration-of-ivdd-igvdd

部件号:TAS5342LA

你(们)好

关于数据表,在工作50 % 占空比下,IVDD (典型值)为7.1mA,IVDD (最大值)为17mA。

1.

50 % 工作循环状态的含义是什么?
PWM输入的状况是否正常?

二.

IVDD (最大值)为两次或两次以上。

对于增加到IVDD (最大值)的电流,预期会出现什么情况?

3.

IGVDD怎么样?  对IVDD有同样的思考方式?

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    您有信息吗?

    BestRegards
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间。

    1.是50 % 是PWM的占空比。 这意味着放大器已打开,未处于重置状态,并且未播放音频。

    2和3。 如果PWM切换频率未改变,我们预计IGVDD或IVDD在操作期间不会发生太大变化。 也就是说,您应该计划支持MAX,同时期望该数字接近典型值。

    此致,

    -Adam