This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4.8312万:如何使用3针XLR电缆将音频输入连接到LM4.8312万 EVM?

Guru**** 2652475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/589224/lm48312-how-to-connect-an-audio-input-using-3-pins-xlr-cable-to-lm48312-evm

部件号:LM4.8312万

您好,

我的客户正在使用Rohde & Schwarz UPV音频分析仪将音频源输入EVM,但他唯一的接口是3引脚XLR电缆。 在EVM上,每个输入通道有2个引脚。 请问,他向我们的EVM注入音频源的最佳方式是什么?

谢谢!

Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Christina:

    XLR电缆使用两个针脚作为音频输入,另一个针脚连接至GND以屏蔽噪音。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师