This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5141:PCM5141

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/589076/pcm5141-pcm5141

部件号:PCM5141

大家好,

客户正在使用PCM5141。 客户使用1400 PCM5141设备。 但是11个设备没有声音,一个设备没有声音

调整音量。

附件是客户的示意图。

问题1:客户的示意图是否正确?

问题2:如果客户的示意图正确,您能否就客户的问题向我提供一些建议?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Mickey,

    感谢 您的发帖。 一般而言,原理图似乎正确,除了共享输出(R375和R374不应同时连接),唯一要考虑的是VCOM引脚应在VREF模式下连接到GND。 您是否知道客户是否在不同的电路板上尝试了可疑IC以放弃焊接问题?

    非音频问题可能与时钟错误有关,因为如果时钟无效,此部件将导致静音状态。 您可以通过读取采样速率状态位(Reg. 91至94)。

    对于存在音量调节问题的设备,您能否检查是否可以配置其他I²C功能(验证I²C通信)。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,

    感谢您的回复。 我将与客户确认。

    “Reg. 91至94英寸? 您的意思是数据表第91页到第94页上的内容吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Mickey,

    我的意思是“寄存器91到94”。 这些登记用于监控零件的计时状态。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师