请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TLV320AIC3104 工具/软件:Linux
TI专家,您好!
只需对插入的源代码进行少量修改,ALSA命令下面的命令就可以在L_LO上输出。
AMIX 'PRI_MI2S_RX音频混音器MultiMedia1' 1.
aplay -D hw:0,0 play.wav &
AMIX 'PCM回放音量' 10 % 10 %
请共享正确的ALSA命令以替换下面的I2C访问,从而将输出切换为R_LO。
i2cset -f -y 1 0x18 37 0x40
i2cset -f -y 1 0x18 93 0x09
i2cset -f -y 1 0x18 86 0x00
(某些SOC_DAPM_*或Snd_SOC_DAPM_*似乎适用,但我没有找到正确的使用方式。)
谢谢!
玉林。