This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TLV320AIC3104:无法将PGA_L和PGA_R都路由到线路输出

Guru**** 2353820 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/588265/linux-tlv320aic3104-impossible-to-route-pga_l-neither-pga_r-to-line-out

部件号:TLV320AIC3104

工具/软件:Linux

尊敬的专家

我正在使用自己的主板和具有相同结果的评估板测试LTV320AIC3104。

正如我在数据表第18页上看到 的那样,可以将PGA直接路由到线路输出,但它不起作用。 使用HPL和HPR进行的相同测试完美无缺。

请查看 TLV320AIC3104评估工具屏幕截图。

评估工具输入

评估工具线路输出

评估工具电源输出

我还可以使用直接路径(DAC_L3和DAC_R3)或混合路径(DAC_L1和DAC_R1)将DAC_L和DAC_R信号发送到输出,没有问题。  我希望它能帮助我们找出问题所在。

此致,

Sergios

希望我能帮助找出问题所在。

此致,

Sergios

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sergios,您好,

    是否可以提供您的寄存器配置? 此外,您能否提供您正在使用的时钟频率(BCLK,WCLK,MCLK)?

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luis,

    感谢您的关注。 现在它按预期工作

    对于你们中的那些尝试相同的人,这里是我的配置。

    /# i2cdump -y 0 0x18

    未指定大小(使用字节数据访问)

      0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f  0123456789abcdef

    00:00 00 00 10 04 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 81 00 00 00 00 00 00  00 00 00 ...?...?

    10:00 00 00 84 78 F8 fa 78 F8 06 00 Fe 00 Fe 00 Fe 00  ...?x?x???????????????。

    20:00 00 00 00 c 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00  00 ...?  ...

    30:00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00  00 ...? ?

    40:00 04 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00  … ?

    50:00 80 00 00 00 00 0b 00 80 00 00 0b D8 00  ??...?...???????

    60:00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ?........

    70:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   

    80:00 00 00 10 04 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00  00 00 00 ...?...?

    90:00 00 00 84 78 F8 fa 78 F8 06 00 Fe 00 Fe 00 Fe 00  ...?x?x???????????????。

    A0:00 00 00 00 00 c0 c0 00 00 00 00 00 00 20 00 00  00 ...?  ...

    B0:00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00  00 ...? ?

    C0:00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00  … ?

    D0:00 80 00 00 00 00 0b 00 80 00 00 00 0b D8 00  ??...?...?????

    E0:00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ?........

    F0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   

    塞尔吉奥