This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1792A:输出引脚的最大电压电平可以达到模拟电源电压

Guru**** 2648525 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1792A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/588932/pcm1792a-maximum-voltage-level-of-iout-pins-can-go-until-analog-supply-voltage

部件号:PCM1792A

尊敬的各位:

我想在模拟电源(5V)处使用中心抽头变压器。

初级线圈的两侧连接至IOUT+和IOUT-,电阻器(各800欧姆)至模拟接地。

辅助线圈的负载为2千欧。

PCM1792A在此配置中是否工作?

在具有OP电流的标准配置中,两个输出引脚上都有2伏负载电压。

提前感谢。

格尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gerd,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!

    遗憾的是,此应用程序中没有支持此零件操作的数据,因此我们无法保证零件将按预期工作。 我将与团队确认是否有任何信息对您有用,并在收到任何更新后立即回复给您。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师