This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4810:关闭模式下的输入阻抗

Guru**** 2858300 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4810, TPA2026D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/589049/lm4810-input-impedance-under-shutdown-mode

部件号:LM4810
主题中讨论的其他部件: TPA2026D2

尊敬的团队:

您能告诉我LM4810关闭模式下的正电阻吗?

我的客户正在考虑在音频DAC线路输出处并行使用扬声器放大器TPA2026D2和耳机放大器LM4810。 有一种情况是,SPDT模拟开关用于进行音频信号路由。 但是,如果扬声器放大器关闭时的输入阻抗为Hi-Z,他们认为可能没有必要使用SPDT模拟开关。
您能否告诉我音频DAC线路输出与扬声器放大器和耳机放大器并联输入之间的合适应用?
谢谢你。

此致,

Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ninomiya-san,

    我将与我的一位同事合作,看看我们能否获得这种价值。
    我很快会向您提供更多详细信息。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器