This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/PCM1754:Linux驱动程序

Guru**** 2356190 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1754
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/588413/linux-pcm1754-linux-driver

部件号:PCM1754

工具/软件:Linux

尊敬的团队:

我的客户正在为其产品使用PCM1754。 他们想知道我们是否有适用于PCM1754的Linux驱动程序? 如果不是,如何使用Linux的ASOC驱动它? 谢谢你。

此致,

郑宝莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Polly,

    PCM1754是一种硬件控制设备,因此无需或要求配置特定的软件/驱动程序。 本I²S接受数字n ü I²S输入,因此您可以使用任何n ü 源作为设备的输入。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师