This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3118D2:单声道模式下的输出LC滤波器

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/588253/tpa3118d2-output-lc-filter-on-mono-mode

部件号:TPA3118D2

您好,

在典型的应用电路(数据表-第26页)中,使用了两种模式(立体声和单声道)。

在单声道模式下,输出LC滤波电容器值(1uF) 与立体声LC滤波电容器值(680nF)不同。

因此,对于单声道模式,需要使用哪个电容器值(680nF或1uF)。

此致,

Anandkumar.R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anand:

    通常,0.68uF和1uF都可用于PBTL模式。 但基本上,PBTL模式下的输出电流可能大于BTL模式,如果输出电流更大,EMI性能也可能会更差。 要提高EMI性能,您可以使用更大的电容器。

    此致,

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Shawn,

    所以我可以在PBTL模式下使用1uF。

    感谢您的反馈。

    此致,
    Anandkumar.R