This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5717:电源短缺问题-TAS5717.

Guru**** 2514935 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5717

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/586969/tas5717-power-shortage-problem-tas5717

部件号:TAS5717

1我使用TAS5717 THD+N=THD,12V 1 % 电源,6欧姆扬声器,现在扬声器输出电压仅为3.1V,我想发出8W声音,当输出电压增加时,情况发生失真,我现在该怎么办?
此外


2我想在AB通道输出中进行立体声到单声道,如何配置


3我只使用AB通道,然后我在电路的设计中,应该是如何设计CD通道,直接悬挂?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chen:

    您能否在下面检查并为我确认您遇到的问题? 我想确保我正确地解释了您的问题。

    1) Amp输出3.3V。 此值是峰间值还是振幅? 此时设备的增益/音量是多少? 设备的输入是什么? 现在,当您将输出峰间电压提高到3.3V以上时,您会看到失真现象。 这是哪种类型的变形? 您能否提供之前和之后的波形? 另外,检查设备电源输入处的波形可能有助于确定此问题是否由PVDD电压骤降引起。

    2和3)您有立体声输入到设备,并且只想将单声道输出到AB通道? 配置的AB输出BTL以及C和D输出未使用正确吗?

    此致,

    Alex