This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TAS5717:TAS57XX GUI软件如何生成.C文件

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/586926/ccs-tas5717-tas57xx-gui-software-how-to-generate-c-files

部件号:TAS5717

工具/软件:Code Composer Studio

我使用TAS57XX GUI软件生成代码,如何生成.C文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chen:

    我认为没有办法直接从GUI输出c代码。 但是,您可以使用目标菜单下的“写入I2C init文件”按钮输出所有寄存器配置。 我使用超群文本以文本形式查看生成的.cfg文件,然后将寄存器分配格式化为我用于在设备上写入i2c寄存器的c数据结构。 然后我可以将其直接粘贴到我的代码中。

    此致,

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助。,但我有另一个问题,

    1.当我使用AP测试仪对JP2和JP3短路时,如果频率响应,输入频率为1K,则10K中的测试将不会非常强大,而不是短JP2和JP3,在10K区域中非常严重,如图所示。

    2. JP2和JP3控制什么? 是ADC的模拟接地与总电路之间的关系

    在短时间JP2和JP3之前,当限幅器功能工作,现在是短JP2和JP3时,限幅器不工作,为了提高频率点,功率将上升。 原因是什么?

    4.是否有MC57xxPSIA板的示意图? 我需要了解电路原理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chen:

    JP2和JP3与输入端的4.99kohm系列电阻器并联。 此外,在串联电阻之后还有4.99kohm电阻器接地。 当跳线位于串行电阻器时,您只需将4.99kohm的输入电阻接地。 拆下跳线后,不会绕过串联电阻器,并创建一个将4.99kohm电阻器接地的分压器。 这会将您的输入电压减半。

    我不确定该原理图是否在线提供,我正在检查。


    此致,

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chen:

    该原理图位于EVM用户指南 www.ti.com/.../slou303.pdf 中,有关跳线的信息,请参阅第20页。

    此致,

    Alex