This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1802:在绕过高通滤波器时捕获直流信号?

Guru**** 2912900 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/588187/pcm1802-capture-dc-signal-when-bypassing-high-pass-filter-possible

部件号:PCM1802

你(们)好

我想用PCM1802来采样非常慢的交流信号和直流电压。 BYPAS引脚是否完全禁用片上高通滤波器并使其成为可能,或者不能为此目的绕过滤波器?

我知道,这并不是真正的用例,而是PCM1802的设计用途。 我也在 这里阅读了这个类似的问题(和答案),但我还不确定。

感谢您的帮助

此致
Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oliver,您好!

    欢迎来到E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!

    是的,通过绕过内部HPF,该部件将能够测量DC含量(包括内部偏置偏移)。 如您所述,这不是此部件的推荐操作,因为它设计为使用交流音频信号;因此,我们不能保证该部件的性能如数据表中所示。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Diego

    感谢您的确认。 我想,我必须测试零件是否符合我的目的。

    此致,

    Oliver