This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5717:为什么需要MCLK

Guru**** 2582805 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5717, TAS5727

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/586751/tas5717-why-is-mclk-required

部件号:TAS5717
主题中讨论的其他部件: TAS5727

I2S通常只需要3个信号....  SCK,SD和WS。

如何将TAS5717配置为在MCLK引脚未连接的情况下正常工作? 此模式有哪些限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    请参阅此e2e问题,它适用于TAS5727,但适用于TAS5717 。e2e.ti.com/.../25.3844万

    总之,您必须提供MCLK以使设备正常工作。 但是,如果您选择44.1K/48K FS速率,则可在SCLK和MCLK引脚上使用64*FS时钟,以便为两个引脚提供单时钟。

    此致,

    Alex