This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TLV320AIC3104:寄存器86和93位0 R/W?

Guru**** 2571805 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/588292/linux-tlv320aic3104-register-86-and-93-bit-0-r-w

部件号:TLV320AIC3104

工具/软件:Linux

亲爱的先生们

在TLV320AIC3104评估板上,我注意到当我启用线路输出“通电”时 ,它将0x99写入寄存器86和寄存器93,但看着手动位0被定义为只读。 我认为这是不正确的,因为当我写D0=1时,音质会更好。

请您"澄清"这一问题吗?

Sergios

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sergios,您好,

    感谢您的观察! 实际上,这是一个打字错误,位D0应为R/W 实际上,它类似于第0页/寄存器51,58,65和72。 它用于完全启用输出驱动程序。 我将通知此错误,以避免将来出现问题。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.