This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:TAS2505与TLV320DAC3100

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2552, TLV320DAC3100, TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/587793/tas2505-tas2505-vs-tlv320dac3100

部件号:TAS2505
主题中讨论的其他部件:TLV320DAC3100,TAS2552

您好,

 

请问TAS2505和TLV320DAC3100在立体声之外的显著区别或优势是什么?

 

TAS2505是否具有类似的混合器,它可以组合左右声道来产生单声道信号(9.4 6部分或数据表)?

 

谢谢!

Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Christina:

    一些区别是TLV320DAC3100除了具有寄存器音量控制外,还具有通过7位ADC进行音量控制的功能。 它还拥有MICDET和MICBIAS。
    TAS2505具有可用于为AVDD (内部)和DVDD (外部)供电的内部LDO。
    这两种器件都具有混频器来组合信道信号。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ivan:

    客户决定将规格改为驱动4W峰值功率。

    我发现TAS2552是一个合适的选择,但它没有内置的混合器,可以将左右声道结合起来来产生单声道信号。 请问,其它哪些TI器件支持峰值功率为4W的混音器功能?

    谢谢!
    Christina
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Christina:

    您可以使用寄存器0x03位4-3选择数字输入源。 可用的选项包括:
    00 =调制器输入静音
    01=将左流用于调制器
    10=使用调制器的右流
    11=将左右流的平均值用于调制器
    如果要混合两个通道,可以将这些位设置为11。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器