This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2552:立体声输入,单声道输出

Guru**** 2514175 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/588188/tas2552-stereo-in-mono-out

部件号:TAS2552

您好,

只是一个简短的问题。  我已经搜索过E2E,但我认为这之前不会解决。

我的客户希望将带I2S的TAS2552用作音频源。  由于此部件只有单声道DAC和放大器,但I2S同时包含左侧和右侧音频通道数据。  它是否会自动混合左右声道和输出为单声道信号?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Umin:

    您可以使用寄存器0x03位4-3选择数字输入源。 可用的选项包括:
    00 =调制器输入静音
    01=将左流用于调制器
    10=使用调制器的右流
    11=将左右流的平均值用于调制器
    如果要混合两个通道,可以将这些位设置为11。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器