This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3263:miniDSP内核上的回声抵消(AEC)

Guru**** 2586055 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/588061/tlv320aic3263-acoustic-echo-cancellation-aec-on-the-minidsp-cores

部件号:TLV320AIC3263

嘿,

我一直在尝试使用TI PurePath Studio在miniDSP内核上运行AEC,但我在任何地方都看不到AEC模块的任何提及。

我的PurePath是具有组件库6738的v 5.95 ,便携式音频版本GDE。

TLV320AIC3263是否支持AEC?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roee,

    欢迎使用E2E,感谢您对我们产品的关注!

    遗憾的是,我们的音频编解码器miniDSP没有足够的功能来处理AEC算法。 必须使用外部DSP才能获得有效的AEC。

    有关详细信息,请参阅以下文章:

    e2e.ti.com/.../2521.minidsp-echo-cancellation-aec

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.