This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2906:PCM2906

Guru**** 2354070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/587395/pcm2906-pcm2906

部件号:PCM2906

您好,

我有一个关于USB stero音频编解码器PCM2906的ADC采样率的问题

根据数据表,ADC数字小数FITLER频率响应高达采样频率的32倍,我理解这是数字滤波器工作频率的一半。

这将导致采样频率约为3 MHz。 是否真的如此?

提前感谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!

    数字滤波器和小数滤波器的信息均参考音频采样率。 此部件接受的最大采样率为48kHz,因此在这种情况下,数字小数滤波器的切割频率约为24kHz。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego!

    非常感谢您的回复。

    我知道,如果音频采样率为48 kHz,则十进制滤波器具有其切断频率@约24 kHz。

    但我想知道小数筛选器之前的采样率。 抽取滤波器通常用于从较高的初始采样速率中降低采样速率。

    在我上一篇文章中,我指的是第15页上的小数筛选器频率响应:

    http://www.ti.com/lit/gpn/pcm2906

     该页上的第一个数字 表明,模拟音频信号最初是用64倍FS捕获的,结果是64*4.8万 Hz = 3.072 MHz。

    我只想承认这是真的。

    感谢您的任何帮助!

    此致

    John