This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5720L:输出过滤器

Guru**** 2504115 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5720L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/586307/tas5720l-output-filter

部件号:TAS5720L

查看评估板的原理图,他们建议使用M版本时使用15uH + 680nF,但使用L版本时,L为套件(NFZ2MSM181SN10L),C为330pF。 我找不到关于输出过滤器的任何解释。  

当然,我可以做别人告诉我的事情,但我试着理解原因。 为什么使用铁素代替15uH,什么是最好的?

 对于NFZ2MSM181SN10L,A找不到图形,但如果它是180 ohm @100MHz, 在我看来它在48kHz上不会过滤很多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    添加:我使用8欧姆扬声器,使用分类电缆(10 cm),最多需要2W。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    加:使用什么调制? 在评估板中,C (BTL)未填充,因此我假设它是BD调制?
    15u和680n,f ~ 50kHz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    铁氧体磁珠主要用于抑制EMI,不能像电感器那样过滤开关波纹。

    在低成本应用中可以找到铁氧体磁珠的使用,但为了获得更高的音频质量,我们建议使用电感器。

    谢谢!

    此致,
    徐耀华
    德州仪器(TI)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roy,

    谢谢。 就像我想的那样,但为什么在使用L型时推荐铁轮? 不是什么大问题,我已经使用了15uH电感器。

    TAS5720L使用什么调制? 广告还是BD? 如果我看一下过滤器,它似乎是BD,但它不在数据表中。

    遇到了vriendelijke Groet,谨致问候,MIT freundlichen Grüßen ö m,

    Rody van der Meel,
    硬件工程师



    Molenweer 4|2291NR | Wateringen |+311.74794022亿 | www.adesys.nl

    此电子邮件仅供收件人看。 如果您不是预期收件人,请将此事通知发件人。 鉴于这一通信的电子性质,Adessys既不负责适当和完整地传送其中所载信息,也不负责接收的任何延迟。 有关Ad é sys的信息,请将浏览器转至www.adesys.nl。



    van:"Roy Hsu" bounce-480.7416万@mail.e2e.ti.com
    aan:AudioAmpsForum@mail.e2e.ti.com
    Verzonden:2017年4月10日马丹21:12:15
    Onderwerp:音频放大器论坛:TAS5720L:输出滤波器

     

    来自TI E2ETm社区的消息
    Texas Instruments

     

    徐耀扬 回答 TAS5720L:输出滤波器。

    您好,

    铁氧体磁珠主要用于抑制EMI,不能像电感器那样过滤开关波纹。

    在低成本应用中可以找到铁氧体磁珠的使用,但为了获得更高的音频质量,我们建议使用电感器。

    谢谢!

    此致,
    徐耀华
    德州仪器(TI)

     

     

    您收到此通知是因为您订阅了论坛。  要仅取消订阅此线程, 请转到此处

     此帖子标记 为垃圾邮件/滥用。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的理解是正确的。 TAS5720L/M是一款BD设备。