This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4952:单端输出8欧姆/5W@12V

Guru**** 2520580 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3125D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/587896/lm4952-single-end-output-8ohm-5w-12v

部件号:LM4952
主题中讨论的其他部件:TPA3125D2

尊敬的先生

我们需要8欧姆/5W@12Viin单端输出立体声音频放大器  

请问TI解决方案可以支持哪些解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai,

    您的应用是否接受D类放大器?
    您是否需要模拟或数字输入?

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的伊凡

    1.模拟输入

    2. D类正常,但需要支持单端输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai,

    您可以看看TPA3125D2等设备,尽管它需要超过12V才能使5W进入SE 8Ohm负载。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器