This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760M:推荐的扬声器电缆

Guru**** 2357440 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5760M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/585869/tas5760m-recommended-speaker-cable

部件号:TAS5760M

您好,

我知道,如果TAS5760M使用长扬声器电缆连接到两个扬声器,扬声器电缆将会导致损耗,具体取决于电缆阻抗。
因此,请告诉我,如果扬声器电缆超过100 m ,您会推荐使用哪种扬声器电缆?
此外,如果 有任何建议可以避免电缆阻抗的影响,请向我提供您的建议。

此致,
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kato:

    我对延迟回复表示歉意。 我们没有推荐的扬声器连接线,因为我们的设备通常用在家庭音频设备中,但连接线较短。 需要记住的是电缆阻抗和产生的阻尼系数。 您需要确保电缆阻抗足够低,以便为扬声器提供所需的电源。 如果EMI是一个问题,您可能还需要考虑使用更长的电缆,尽管安培输出处的LC滤波器应消除大多数高频噪声。

    关于扬声器电缆的选择,我建议您查看Google的电缆指南,以找到适合您应用的优质电缆。 如果您对此有任何疑问,请告诉我。

    此致,

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Alex-San,

    感谢您的回复。
    我明白了。

    此致,
    加藤