This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5102A-Q1:通过不带I2S的微控制器连接到DAC

Guru**** 2355960 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5102A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/587294/pcm5102a-q1-interface-to-dac-with-microcontroller-that-does-not-have-i2s

部件号:PCM5102A-Q1
主题中讨论的其他部件:PCM5102A

您好,


我尝试将PCM5102A连接到Cortex M7微控制器,但此控制器没有I2S总线。  是否有办法让DAC在不使用I2S的情况下正常工作?

感谢您提供任何信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Erick,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!

    PCM5104-Q1是一种仅从音频DAC,可接受I²S Ω 数字音频数据。 要正确操作设备,必须提供有效的I²S信号,否则设备将无法工作。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迭戈,
    感谢您的回复。 我的微电脑没有I2S总线。 是否有方法使用SPI或UART来模拟此情况?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Erick,

    我们有一个关于通用SPI到I²S转换的应用说明,用于将我们的编解码器之一连接到具有SPI接口的 µC,但是,建议将I²S接口与我们的设备一起使用。 请参考SLAA449A 应用手册。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师