This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5100A:FS 384kHz时的内插滤波器

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5100A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/587646/pcm5100a-interpolation-filter-at-fs-384khz

部件号:PCM5100A

我使用的是3线模式的PCM5100A,384kHz,为其提供384kHz LRCK和24.576MHz Bck。 我需要生成高达100kHz的信号。

我不理解插值滤波器的行为:看着输出波形,我看到它的采样频率为384kHz,而不是49.152MHz,正如第29页9.3 段所述。5.1 计时概述。

我错过了什么吗?

谢谢你

Maurizio Sonzogni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Maurizio,

    零件的采样速率(在此例中为FS,384KHz)与DAC采样时钟不同,DAC采样时钟在当前段之前以128×FS运行,用于进行最终的数字到模拟转换。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师