This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC23B:TLV320AIC23B未使用的引脚

Guru**** 2354070 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC23B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/587708/tlv320aic23b-tlv320aic23b-unused-pins

部件号:TLV320AIC23B

您好,

AM使用TLV320AIC23B编解码器,并且具有以下未使用的引脚:

-右线路输入

麦克风偏置

麦克风输入

-左右耳机输出

只是想知道是否有人可以给我一些建议,告诉我如何处理这些未使用的PIN,不知道让它们保持浮动是很好的做法。

谢谢,Chris。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris,

    欢迎使用E2E,感谢您对我们产品的关注!

    未使用的模拟输出引脚在不使用时可以浮动。 MICBIAS和左右耳机输出可以左浮动。

    不使用时,应将右侧线路输入,麦克风输入和其他模拟输入引脚连接至0.47uF电容器接地。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Luis,

    感谢您的建议。 但是,你的帖子说了两个关于MICBIAS的不同的事情,我猜你意味着MICBIAS可以浮动吗?

    谢谢,Chris。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chris,

    感谢您的观察。 我修改了我的最后一个帖子,在最后一句中,它是“Right Line In”而不是“MICBIAS”。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.